This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DH-Q1:看门狗会影响外设时钟使能吗?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486363/tms320f28p659dh-q1-will-watchdog-influence-peripheral-clock-enable

器件型号:TMS320F28P659DH-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我要求为客户提供服务。

客户希望在进入 main 函数后启用看门狗、然后启用外设的时钟。  

客户想知道、如果他想在已启用看门狗时启用外设时钟、是否存在 任何风险?

谢谢!

此致

Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="569062" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486363/tms320f28p659dh-q1-will-watchdog-influence-peripheral-clock-enable "]如果他想在已启用看门狗的情况下启用外设时钟、是否有 任何风险?[/QUOT]

    没有风险、看门狗是具有独立时钟的独立子模块(INTOSC1)。

    启用禁用外设时钟与看门狗无关

    谢谢