工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在开发用于电机控制器的定制控制卡。 因此我需要感应电流。 为此、我将使用 LEM 的电流传感器。 零件号 是 HC5FW 500-S 现在、在检查数据表后、我意识到并计算出电流传感器的输出电压范围为0.5V 至4.5伏。 我需要关于少数问题的帮助。
1)。 为了消除此信号中的任何噪声、我想在差分模式下使用 f28379d 的 ADC。 为此、我需要为 ADC 提供差分输入。 关于这一点,我还有一些疑问。
a)如果我将单端输入中的噪声转换为差分信号(因为我在此过程中也将噪声转换为差分噪声)、是否会在 ADC 中消除该噪声? 我认为电流传感器输出中的噪声在通过差动放大器后也会180度异相。
b)如果是、那么我如何将0.5V-4.5V 单端信号转换为0-3V 差分信号。 我知道这可以通过一个全差分放大器来完成、方法是将 VCOM 设置为1.5V、将放大器的增益设置为3/4。 FDA 和 MCU 之间是否需要任何额外的保护和电路。 为 VCOM 生成1.5V 电压的好电源。 您可以推荐任何器件吗? 因此建议使用差分放大器也很有用。
c)如果否、那么可以采取哪些措施?
2)。 现在、我又怀疑电流传感器的输出是否应该通过某种隔离方式与 ADC 输入隔离? 再说一次、如果是、该怎么做?
3)我打算放一个 Sallen key 过滤器(低通)。 应该将其放置在单端输入之前(假设第一个点正确、并且我要将单端输入转换为差动以消除噪声)、还是应该放置在差动输入之后。 或者我应该使用无源低通滤波器吗?
4)另外,我有一个关于 CAN 的问题。 在 LaunchPad 中、CAN IC 为非隔离式。 是否应该使用隔离式 CAN IC、因为隔离式 CAN IC 可以连接到车辆的不同部分、并且可能具有不同的接地。
到目前为止、这些都是我们关注的主要问题。
谢谢