This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:Blinky_cpu01示例项目- cmd file

Guru**** 2597795 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1485063/tms320f28377s-blinky_cpu01-example-project---cmd-file

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

对于 blinky_spu01示例项目、Project Explorer 中没有显示的链接器命令文件。 在其他某个地方指定了一个吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的链接器命令文件可以在以下目录中找到: {C2000Ware}\device_support\f2837xs+ common\cmd

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    谢谢。 但是、在项目中的哪个位置选择了 cmd?

    Paul Hetherington

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的这个示例工程(blinky_cpu01)正在使用命令文件 2837xS_Generic_flash_lnk.cmd (我在 .project 文件中看到了这一点)、但我找不到它所指定的工程属性在工程中的位置。 如果是工程文件夹、也不存在 cmd 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:我可以告诉 -l 2837xS_Generic_flash_lnk.cmd 因为 makefile 中引用了它。 请参见下文。 (它也在 objects.mk 文件中引用。)

    ##########################################################################################################################################################################################################
    #自动生成的文件。 请勿编辑!
    ##########################################################################################################################################################################################################

    Shell = cmd.exe

    CG_TOOL_ROOT:= C:/ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS

    gen_opts__FLAG:=
    GEN_CMDS__FLAG:=

    ordered_OBJS +=\
    "./F2837xS_CodeStartBranch.obj"\
    "./F2837xS_DefaultISR.obj"\
    "./F2837xS_GlobalVariableDefs.obj"\
    "./F2837xS_GPIO.obj"\
    "./F2837xS_PIECTRL.obj"\
    "./F2837xS_PieVect.obj"\
    "./F2837xS_SysCtrl.obj"\
    "./F2837xS_usDelay.obj"\
    "./blinky_cpu01.obj"\
    $(GEN_CMDS__FLAG)\
    -lrts2800_fpu32.lib \
    -l2837xS_Generic_flash_lnk.cmd \
    -lF2837xS_Headers_nonBIOS.cmd \
    -llibc.a \

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了。 可以在 Include 库文件或命令文件中的 Properties\CCS Build\c2000 Linker\File Search Path\下定义 cmd 文件作为输入。

    (预计库文件命令文件会在"文件搜索参数"下混合在一起)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    是的、您可以在项目属性中找到应由项目规范提取的路径。 很高兴你已经找到它了!

    此致、

    Allison