This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335需要下载程序。

Guru**** 2597135 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482633/tms320f28335-what-do-i-need-downloader-for-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:CCSTUDIO、、 C2000WARE

工具与软件:

你(们)好

我是新手 TMS3230F28335。

下载 CCStudio v20。

但我不知道如何将二进制文件下载到 TMS320F28335。

1.是否应使用 XDS 系列调试器?

2.请告诉我您 在 CCStudio v20中的首选器件。

3. 能否使用 XDS100v2?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="644935" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482633/tms320f28335-what-do-i-need-downloader-for-tms320f28335 ]TMS3230F28335

    如果您是新员工、为什么选择此 MCU?  

    您可以更轻松地开始使用我们的某款新型 MCU。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的组件中已使用过它。

    这将是我的工作。

    此致、

    金冠永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、 您建议使用什么 MCU?

    此致。

    金冠永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用是什么?  

    另外、为了回答您的问题:  

    Unknown 说:
    1. 是否应使用 XDS 系列调试器?[/QUOT]

    是的、您可以使用 XDS100v2。

    [报价用户 id="644935" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482633/tms320f28335-what-do-i-need-downloader-for-tms320f28335 ]但我不知道如何将二进制文件下载到 TMS320F28335。

    如果安装 C2000WARE、可以在 [C2000WARE]\device_support\f2833x\examples\下找到示例

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    简单地说、我的应用是从 ADC 生成 PWM。

    此致。

    金冠永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    简单来说、我的应用程序是从 ADC 生成 PWM。

    您能提供更多详细信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、实际上我知道这一点。

    此致。

    金冠永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我们的 C2000 Academy 实验室: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ASXXwGbQ.ubt5o3S3jXEvA__C28X-ACADEMY__1sbHxUB__LATEST

    这些实验室可提供适用于我们的新一代 MCU 的现有解决方案。 价格更实惠的器件是 F2800137: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F2800137

     最快的控制将来自于更昂贵的: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28P65X

    对于许多特定应用、我们提供了参考设计: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AeFT4KhX2UbZE8A5gTb91g__C28X-ACADEMY__1sbHxUB__LATEST

    通常、这些参考设计具有推荐的微控制器。 此外、我们的文档、工具和支持会更适用于较新的器件。 祝您在项目中一切顺利!

    此致、

    Ben Collier