This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:EABI 的 F2833x 库可用性

Guru**** 2599935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478097/c2000ware-f2833x-libraries-availability-for-eabi

器件型号:C2000WARE

工具与软件:

F2833x 闪存 API (和其他库)是否会作为 EABI 目标文件提供? 或者、我可以获得一个闪存 API 源代码的副本、以便我可以使用 EABI 来构建它吗?

我们目前拥有定制生产编程方案、使用 ELF 文件处理多种架构、我们希望将 F28335项目转换为 EABI 格式、从而提高生产效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶稣:

    目前没有计划将现有的 F2833x 库移植到 EABI。  我将在这里询问源代码、但通常不这样做、因为对此代码时序的任何更改都可能影响闪存编程执行。

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您的答复。 理解并同意更改代码可能产生的不利影响。

    在我看来、将库移植到 EABI 似乎是一个不错的举措。 F28335仍然很受欢迎、在许多行业中、它是不可替代的。 似乎这个特定主题在 E2E 论坛中也很受欢迎:将库移植到 EABI 可以为此 MCU 注入新的活力、使我们一些研究任务关键型新应用的人能够从最新的 TI 编译器中受益、并将开发和生产实践统一到其他 TI 平台(例如 MSP430)。 TI 需要重新考虑哪些因素?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶稣:

    让我向 Flash 软件团队转发此内容、以便他们可以跟进。

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    我将在内部与我的团队讨论这一点。

    此致、

    Rajeshwary