This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 Ubuntu (Linux)上运行的串行闪存编程器

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486784/tms320f28388d-serial-flash-programmer-run-on-ubuntu-linux

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

大家好、我需要在 Ubuntu 操作系统上运行串行闪存编程器(C2000)应用。

TI 是否支持该功能?

BRS、

长整型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long

    不可以、串行闪存编程器只能在 Windows 上运行。

    此致、

    Skyler