This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:ADC 同步采样采样保持

Guru**** 2597855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486150/tms320f28375d-adc-simultaneous-sampling-sample-and-hold

器件型号:TMS320F28375D

工具与软件:

尊敬的专家:

处理 F28379D 后、我想将 F28375D 用于最终设计、因为其100引脚版本可简化 PCB 设计。  与 F28379D 上的4个 ADC 不同、F28375D 只有2个 ADC、因此、同步采样(例如3相电压和电流)是否会 受到影响?

在 F28379D 中、每个相电压都可以连接到每个 ADC、因此可以通过同时触发3个 ADC 来实现同步采样。

然而、我看到 ADC 模块中的采样保持部分、 想知道是否可以使用 单个 ADC 来实现同步采样。

谢谢。此致、

Rajesh。