This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:cpu1tocpu2_IPC 寄存器位偏移地址与演示程序中设置的相应位序列不匹配

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486581/tms320f28388d-cpu1tocpu2_ipc-register-bit-offset-address-does-not-match-the-respective-bit-sequence-set-in-the-demo-program

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

cpu1tocpu1tocpu2_IPC 寄存器位偏移地址与 演示程序中设置的相应位序列地址不匹配2_IPC 寄存器位偏移地址与演示程序中设置的相应位序列不匹配。

这很重要吗? 如何确定对应关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 C2000Ware? 如果您使用的是旧版本的 SDK、可能会与 TRM 不匹配。

    此致、

    Ozino