This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用了什么 cmd 文件?

Guru**** 2600535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487114/tms320f28379d-what-cmd-file-is-being-used

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

 -项目资源管理器下项目中显示的 cmd 文件显示为灰色。

- linky_cpu01 Properties-CCS General-Project 选项卡下的链接器命令文件为空。

请参阅下面的屏幕截图。 正在使用什么链接器 cmd 文件?

提前感谢

Paul Hetherington

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到它(又找到了)。 它位于"文件搜索路径"上。 指定 cmd 文件的三种方法。 非常令人困惑。