This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:启用了 SysConfig 的项目?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486524/tms320f28379d-sysconfig-enabled-project

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE

工具与软件:

我认为、在将 PinMux.exe 生成的文件(*。pinmux)添加到我的项目后、它启用了 SysConfig。  

现在、我无法通过工程属性更改变体和磁芯类型。

两个问题:

1)我可以撤销此操作吗? 我尝试排除包含.pinmux 文件的文件夹、但这不起作用。

2) 2) SysConfig 在 CCS 中的何处?  

3) 3)我尝试从 Windows 开始菜单启动 SysConfig、但它会崩溃。 如何修复?

提前感谢

Paul Hetherington

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好

    请在下方查找对您的问题的答复

    1.如果将任何扩展名为.syscfg 的文件添加到工程中、CCS 工程将启用 SysConfig。 在这种情况下、文件"F2837xS-BP-CMC_16_pinmux"查找 syscfg 文件。

    2. SysConfig 是一款基于 GUI 的工具、用于简化  引脚、外设、 时钟树和其他元件配置并提供支持。  

    SysConfig 作为 CCS (C:\ti\ccs2002\ccs\utils\SysConfig_1.22.0)的一部分 以及独立应用程序提供。  

    3. Sysconfig 的最低版本为1.21、对于 C2000Ware v5.04.00.00。 您必须更新 CCS/SysConfig 才能解决该错误。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!