This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054F:有关 TMS320F28054F 启动问题的查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486557/tms320f28054f-inquiry-regarding-tms320f28054f-booting-issue

器件型号:TMS320F28054F

工具与软件:

您好!
我在使用 TMS320F28054F MCU 时遇到启动问题、并想征询您的建议。 问题如下:

当我连接一个调试器并执行闪存编程和调试时、MCU 通信和运行正常。 但是、执行上电复位后、MCU 无法正常运行、也无法访问该main功能。

以下是一些其他详细信息:

  1. 刷写调试器时、会显示消息 "区域1安全" 中的状态窗口。
  2. DCSM (器件代码安全模块)密码全部设置为 0xFFFFFFFF (无密码)。

如果您能就解决此问题的其他因素提供建议、我将不胜感激。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minseong:

    自从开始使用器件以来、您是否一直遇到过此问题、或者只有在您在器件上编程之后才开始出现此问题?

    谢谢!

    Luke