This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:配置引导模式

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486253/tms320f280049c-configuring-boot-mode

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

你(们)好
是否可以在不使用默认引导模式的情况下更新固件?
我们观察到、即使默认引导模式 引脚(GPIO24和 GPIO32)悬空、我们的 PCB 也可以更新固件。   
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    器件 将根据指定引导模式引脚的状态进行引导、因为  器件引导 ROM 中定义了该状态(如器件 TRM 中所述)。 您的器件处于什么启动模式(可以通过 连接到器件并在启动时加载 bootROM 符号来确认-如果您需要更深入的说明、请告知我)以及您如何能够确认固件更新正在发生? 目的是使用特定的引导模式/通信外设进行引导加载吗?

    此致、

    Allison