This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:如何找到 DRV8312在 InstaSPIN_BLDC 项目的 BUILD3中用于校准的 IDC_OFFSET?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486775/tms320f28069m-how-to-find-idc_offset-for-calibration-in-the-build3-of-the-instaspin_bldc-project-for-drv8312

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:INSTASPIN-BLDC

工具与软件:

您好!

在 BUILD3中、应校准电流传感器和反电动势偏移、但是我在观察窗口中找不到 IDC_OFFSET 变量。 如果手动添加它、显示的值非常大、我怀疑这是正确的偏移值。 请提供支持。 我已附上屏幕截图。

IDC_OFFSET = 8206363


在 InstaSPIN-BLDC 无传感器控制文档中:

谢谢你
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅适用于依赖于电流检测电路的电流闭环。 开始运行初始化代码时、项目将执行 IDC 偏移。