This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:无法在 CCS 版本20中创建新项目

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486566/launchxl-f28069m-unable-to-create-new-project-in-ccs-version-20

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

大家好!

我将 LAUNCHXL-F28069M 套件与 CCS 版本12配合使用。 但现在版本20已经发布、我想尝试一下。 我通常创建一个具有空.c 文件的空白项目、在版本12中、这将自动添加28069_RAM_lnk.cmd 文件。 然后、我会添加必要的文件并编辑项目设置、以添加头文件。

对于 CCS 版本20.1、它会自动下载 C2000Ware 版本5.04以导入工程。 但是、当我选择"2806x example in C"时、会显示以下错误:

对于"2806x example in CPP"、也会出现相同的错误。

有什么想法需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivkumar:

    此 IQsampleC 库的元数据中存在一些问题、会阻止它在最新版本的 CCS 中工作。 现在、您必须坚持使用 CCS v12。 我已将此问题报告给我们的软件团队、他们应该在下一次 C2000Ware 更新中修复此问题。 如果使用较新的 C2000器件、则不会出现此问题、您可以使用 CCS v20

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的报告。 等待下一个版本。