This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:配置 CAN 引导加载程序 TX/RX 引脚

Guru**** 2601385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157, TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486959/launchxl-f2800157-configuring-can-bootloader-tx-rx-pins

器件型号:LAUNCHXL-F2800157
主题中讨论的其他器件: TMS320F2800157

工具与软件:

您好!

我们正在使用 F2800157、其目标是通过 CAN 引导加载实现固件更新。 引导模式表为不同的引导选项指定预定义的 TX (CANTXA)和 RX (CANRXA) GPIO 引脚。 但是、在我们的设计中、我们需要在选择 CAN TX/RX 引脚时有更大的灵活性。

是否可以将引导加载程序配置为使用表中所列之外的不同 TX/RX 引脚? 如果不能、是否可以通过软件分支或其他允许在备用 GPIO 上设置 CAN 通信的方法来启动引导加载?

如果您有关于实现更灵活的引导加载方法的任何见解、我们将不胜感激。


此外、即使在上无法实现这种灵活性也是如此 LAUNCHXL-F2800157 开发套件兼容、如果能够直接使用的话 TMS320F2800157 微控制器上、因为这是我们的主要目标? 谢谢!

此致、
Taif Shamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taif、

    遗憾的是、无法自定义引导加载程序 GPIO 分配、因为它们存储和执行在只读存储器中。 不过、您可以在闪存中有一个使用备用 GPIO 的自定义 CAN 引导加载程序(通过改变 CAN 闪存内核的用途、使其从闪存而不是 RAM 执行来轻松完成)。  

    务必确认您要使用的 GPIO 可以多路复用到 CAN 模块(F280015x 器件上只有一个模块)。 请参阅 F280015x 数据表中的第5.2章引 脚属性、了解每个器件引脚封装的可用 CAN GPIO 选项。

    此致!

    Matt