This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:生成正弦调制 PWM

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1485646/tmdscncd28388d-generate-a-sinusoidal-modulated-pwm

器件型号:TMDSCNCD28388D

工具与软件:

大家好、我的目标是生成正弦 PWM 调制、我已经阅读了有关如何生成具有所需频率和占空比的简单 PWM 的手册、它可以正常工作。 现在、我想要一个由50Hz 的正弦波调制的 PWM、前提是我的载波频率信号为10kHz。 我的板是 F28388D。 如何正确地写50Hz 的正弦波?我必须遵循哪些逻辑步骤? 我生成了中断以及 ISR、在本例中、我将使用向上/向下计数器为载波信号的每个周期执行2个中断、一个中断为0、另一个中断为 PRD。在考虑到这些载波信号特性的情况下、应该如何选择正弦波的角度或时间步长来生成50Hz 波? 谢谢您的建议