This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:LSRAM (共享 CPU1/CLA 内存)中的浮点变量 CLA 代码编译失败

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486037/tms320f28p650dk-cla-code-compilation-failure-on-float-variable-residing-in-lsram-shared-cpu1-cla-memory

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:


CCS12.8.1.
编译器 TI v22.6.0.LTS

我在 CPU1.c 文件中有一个浮点变量声明如下:

#pragma DATA_SECTION (t、"ramls1_RAMCMD");
float32_t;

其中、ramls1_RAMCMD 在 CMD 中设置为 RAMLS1、在 MEMCFG 中被声明为"CPU/CLA 共享数据存储器"。

当尝试编译以下 CLA 代码时:


extern float32_t;
__interrupt void Cla1Task3 ( void )

t = 1.0f;
}

我收到以下错误:
"C:\Users\alon.g\AppData\Local\Temp\{0EC771BC-7449-406D-8A90-D7FD69504070}"、错误! 在419行:[E0003] 16位寄存器地址无效。
MMOV32 @t、MR0;[CPU_FPU]|89|

"C:\Users\alon.g\AppData\Local\Temp\{0EC771BC-7449-406D-8A90-D7FD69504070}"、错误! 第419行:[E0003]非法寄存器寻址操作数
MMOV32 @t、MR0;[CPU_FPU]|89|

"C:\Users\alon.g\AppData\Local\Temp\{0EC771BC-7449-406D-8A90-D7FD69504070}"、错误! 第419行:[E0004]非法操作数组合
MMOV32 @t、MR0;[CPU_FPU]|89|


源代码中的错误-汇编器已中止


当 t 定义为 uint16_t 或 uint32_t 时、不会发生此类错误。


以下代码(其中 t 在.cla 文件中本地定义)也会编译正常:
浮点 t;
__interrupt void Cla1Task3 ( void )

T=1.0f;
}

如果我在 CPU1.c 文件中按如下方式定义两个变量:

#pragma DATA_SECTION (x、"ramls1_RAMCMD");
#pragma DATA_SECTION (t、"ramls1_RAMCMD");
浮点 t;
浮点 x;

然后以下.CLA 代码编译正常:

extern float x;
__interrupt void Cla1Task3 ( void )

x = 1.0f;
}


映射文件显示:
全局数据符号:按数据页排序

地址数据页名称
--- ------- ---
00000400 10 (00000400)___STACK

00008800 220 (00008800) V
00008802 220 (00008800) t
00008804 220 (00008800) x

不仅有一个错误,错误代码并不指向所谓有问题的源代码行。

谢谢!
-Alon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法重现以下行为...

    [报价用户 id="637192" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486037/tms320f28p650dk-cla-code-compilation-failure-on-float-variable-residing-in-lsram-shared-cpu1-cla-memory "]

    当尝试编译以下 CLA 代码时:


    extern float32_t;
    __interrupt void Cla1Task3 ( void )

    t = 1.0f;
    }

    我收到以下错误:
    "C:\Users\alon.g\AppData\Local\Temp\{0EC771BC-7449-406D-8A90-D7FD69504070}"、错误! 在419行:[E0003] 16位寄存器地址无效。
    MMOV32 @t、MR0;[CPU_FPU]|89|

    "C:\Users\alon.g\AppData\Local\Temp\{0EC771BC-7449-406D-8A90-D7FD69504070}"、错误! 第419行:[E0003]非法寄存器寻址操作数
    MMOV32 @t、MR0;[CPU_FPU]|89|

    "C:\Users\alon.g\AppData\Local\Temp\{0EC771BC-7449-406D-8A90-D7FD69504070}"、错误! 第419行:[E0004]非法操作数组合
    MMOV32 @t、MR0;[CPU_FPU]|89|


    源代码中的错误-汇编器已中止

    [报价]

    我认为这就是所有的源代码。  我想 float32_t 正弦值 悬空 .  请将所有构建选项完全显示为 cl2000 看到了。  请复制粘贴文本、不要使用屏幕截图。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供构建选项。  我可以重现相同的行为。  我提交了 EXT_EP-12238 以对其进行调查。  我们欢迎您通过这个链接来了解。

    作为权变措施、请重命名变量  t 其他东西上、比如 温度 .

    谢谢。此致、

    -George.