This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:PN 封装的引脚宽度

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486933/tms320f280039c-pin-width-of-pn-package

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

在数据表的 P269中、它显示了80-QFP PN 封装。

用户关心引脚宽度并想要进行确认、因为它们需要针对表面贴装进行调整。

1.下面的引脚宽度意味着它的范围是0.17到0.27 mm。

我们的理解是否正确?

2.平均针脚宽度为0.22毫米、差值可为+-0.05毫米(最高22%)。

我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、韦恩、你是对的。

    1. 是的、范围是0.17至0.27mm。
    2. 是、引脚宽度为0.22mm +/- 0.05mm。

    此致、

    Allison