This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:EPWM5和 EPWM6未工作

Guru**** 2749545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487607/tmdscncd28379d-epwm5-and-epwm6-not-working

器件型号:TMDSCNCD28379D

工具与软件:

您好!

我正在使用 TMDSCNCD28379D、并测量了所有 PWM 信号。 PWM1、2、3、4按预期工作、但 PWM5、6无输出。 对于这两个 PWM、我还需要做什么其他事情吗?

谢谢!

洪美湾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    其配置方式应与前四个 ePWM 模块相同。 您能否分享您的配置、以了解可能导致问题的原因、请说?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置完全相同。 唯一的区别是频率不同。 PWM1、2、3、4的频率为200kHz、PWM5、6的频率为150kHz。 当频率不变时、一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。