This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:CLB 用作 UART

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487705/tms320f28p650dh-clb-as-uart

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我要求为客户提供服务。 客户想知道 CLB 是否可用于 UART? 如果需要、我们是否有可以为客户提供的演示?

谢谢!

此致

Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    我们没有确切的演示、但应该有一些示 CLB 计数器串行器模式的示例。 您将需要使用此代码来实现与通信外设类似的行为。

    谢谢!

    Luke