This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在相同的测试中进行 CPU2和放大器;CLA 自检

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477302/tms320f28p650dk-do-cpu2-cla-self-test-at-the-same-test

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的专家:

可以使用 _Guide.pdf 创建自定义时钟  

创建了新的时钟 域_Guide.pdf

CPU2和 CLA 测试都需要使用0x8000。 如何同时进行 CPU2和 CLA 测试?

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    每个 CPU 子系统都有自己的 LS0RAM、因此这应该不是问题。 CLA_STL 只需在 CPU1子系统中运行、而 C28x_STL 只需在 CPU2子系统中运行。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Whitney:

    谢谢。 客户发现 回复的内容与手册中的内容和我们的测试结果不一致。 具体如下:

    1、手册内容:

     (1)。 根据 P65数据手册的说明、CPU1在 CPU2 RAMLS0-RAMLS4统一 RAMD2上具有 RAMLS0、而 CPU2没有 RAMLS0。 请参阅下图 TMS320F28P65x 实时微控制器手册:

     (2)。 上述 RAMLSD2在 CPU1和 CPU2之间共享、即同一地址只有一个 CPU 可用。

    2.我们的测试结果:

     (1)。 只有 CLA 使用 LS0 8000地址自检正常;

     (2)。  只有具有8000地址 D2 OK 的 CPU2自检;

     (3)。 CLA 和 CPU2使用8000地址 NG;

    总之、由于向量地址冲突、CLA 和 CPU2无法同时自检。 请帮助确认。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,因为混淆,我忘了它是在 CPU2上的 D2。 不过、我仍然认为同时使用它们是不错的。 我的理解是、它们并不是统一的、而是 LS0和 D2是不同的存储器。 请注意、当 CPU1拥有 D2时、它会映射到完全不同的地址(0x1A000)。

    惠特尼