This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35经常复位、我们可以查看 ARS~和 XRS~引脚上的复位信号、这是为什么?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487897/f28m35h52c-f28m35-frequently-resets-and-we-can-view-the-reset-signal-on-the-pins-of-ars-and-xrs-why

器件型号:F28M35H52C

工具与软件:

您好!  

    F28M35经常复位、我们可以查看 ARS~和 XRS~引脚上的 RESET 信号、为什么?

  频繁的器件复位可能会导致我们无法对闪存进行编程或擦除。 如下所示:

在此、我们可以擦除 M3的闪存、但不能擦除 C28的闪存。

我们无法使用 CCS 加载程序、如下所示:

BRS

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 M3和 C28x 子系统(MRESC 和 CRESC)上都有 RESC (复位原因)状态寄存器。 您可以检查该寄存器以找到导致复位的原因。 如果复位是由 NMIWD 引起的、则您可以检查 NMIFLG 寄存器以检查触发 NMI 的错误。

    谢谢