This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2808-CCS:如何将 sm320f2808添加到 EP v20.1

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: SPRC191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487340/sm320f2808-ep-how-add-sm320f2808-to-ccs-v20-1

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:SPRC191

工具与软件:

我使用的是 CCS v20.1.I 、我要在开发项目中使用 sm320f2808 . 但是 CCS 不具有 SM320F2808器件型号。 如何将 sm320f2808器件添加到 CCS。 我上传了 sprc191. 但我无法添加 CCS。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    这是一个非常旧的器件。 您需要参考以下软件包来获得示例支持文件、可利用这些文件来创建自己的项目。  https://www.ti.com/tool/SPRC191

    我不相信这些已经通过 CCS v20测试、因此您可能仍需要使用 CCS v12。 您可以帮助检查兼容性

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。