This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:当 CLA 中的另一个结构嵌套了该结构时、变量初始化问题

Guru**** 2599435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483842/tms320f280039c-q1-the-variable-initialization-issue-when-the-structure-is-nested-by-an-another-structure-in-cla

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具与软件:

嗨、专家

客户报告、如果他们声明 CLA 中的嵌套结构(该结构包括另一个结构)、变量值将与代码不一致。  

用户是否应该避免 CLA 变量声明中的结构嵌套?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    您能介绍一下结构定义吗? 此外、要存储的结构(LSRAM 或 CLA/CPU MSGRAM 之一)在存储器中的什么位置?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Delaney

    我无法让客户代码发布在 e2e 上、您能否帮助检查是否有任何结构嵌套可以或无法在 CLA 中使用的语句?

    我可以通过单独申请结构来解决这个问题。

    谢谢

    Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我不认为应该有任何不允许使用 CLA 的结构类型。 您是否能够通过电子邮件向我发送结构定义? 我想这个问题更多地与结构的大小有关。 结构定义是 CLA 任务的全局定义还是特定任务的本地定义?  

    变量值不与代码一致。  [报价]

    这是什么意思? 他们在 CCS 的表达式视图中看不到正确的值?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Delaney

    这是什么意思? 他们在 CCS 的表达式视图中看不到正确的值?[/QUOT]

    有。 感谢您的支持、稍后我将分享结构定义。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    好的、我将关闭此主题、因为问题将通过电子邮件处理。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Delaney

    客户不会关注这个问题、因为项目计划的局限性、我将您的意见分享给了客户、以便澄清问题。

    谢谢

    Joe