This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:f2800157和 APSoC zc702电路板之间的 CAN 通信

Guru**** 2760255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487612/tms320f2800157-can-communication-between-f2800157-and-apsoc-zc702-board

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

你(们)好

我需要通过 CAN 在 f2800157微控制器和 Zynq zc702 apsoc 之间进行通信。

连接
   can_h (ti)至 can_h (apsoc)
  can_l (ti)到 can_l (apsoc)
  GND 至 GND

此连接是否正确?
我只需要验证 CAN 是否在这两者之间正常工作。

因此在 ti i 将运行示例 loopback.c、在 apoc 内 、我将使用 CANopen 来发送、或通过 CAN 查看传入数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan Ma 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    搜索上面指定的 zync zc702 APSoc,这似乎是一个 EVM 而不是一个 CAN 分析仪/示波器。  在连接 CAN 节点时、必须通过收发器来实现。   f2800157通信的信号电平在3.3V 域。  您指定的 EVM 的信号电平可能与 f2800157器件不同、因此最好使用收发器链接 f2800157x 节点。    有关一些详细信息、请参阅应用手册 "部分。">www.ti.com/.../sprace5的"简介"部分。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在 zc702电路板中、它有内部连接的 CAN 收发器。

    1. TI 微控制器也具有内置的收发器  

    我现在应该如何继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需将 ZC702的 CANL 连接到 TI 微控制器的 CANL、并将 ZC702的 CANH 与 TI 微控制器的 CANH 连接起来。  如果两侧都有收发器、则 CANL 和 CANH 之间应该有一个120欧姆端接电阻器。

    此致、

    Joseph