This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:连接到目标时出错(错误-1135 @ 0x0)

Guru**** 2759975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481403/tms320f280039c-error-connecting-to-target-error--1135-0x0

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具与软件:

您好!

我尝试 使用 Matlab 中的 C2000 Blockset 在 TMS320F280039C 微控制器上构建和部署一个简单程序。 但是、我一直收到这个误差、

使用 TI Code Composer Studio 在目标硬件上启动可执行加载序列。
SLF4J:无法加载类"org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder"。
SLF4J:默认使用无操作(NOP)记录器实现
SLF4J: 有关更多详细信息、请参阅 www.slf4j.org/codes.html。

***用户输入:
目标配置:C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2B\tic2000/CCS_CO~1/F28003~2.ccx
程序名称:D:\test.out
板名称:*
CPU 名称:未指定(连接到第一个 CPU)

***正在启动调试会话...
***调试会话名称:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试 Probe_0/C28xx_CPU1
***电路板名称:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0
*** CPU 名称:C28xx_CPU1.

***正在连接至目标...
严重:C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)

严重:发生仿真故障
严重:连接到目标时出错:发生仿真故障
严重:无法执行操作、目标未连接。
严重:重置目标时出错:无法执行操作、目标未连接。
org.mozilla.javascript.WrappedException:packed com.ti.ccstudio.environment.ScriptingException:请求目标时出错:无法执行操作、目标未连接。 (C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2B\TIC200~3/CCS_CO~1/RUNPRO~3.JS#93)
位于 org.mozilla.javascript.context.throwAsScriptRuntimeEx(context.java:1693)
请访问 org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:160)
请访问 org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204)
请访问 org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.callProp0(OptRuntime.java:119)
位于 org.mozilla.javascript.gen.c1._c0 (C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2B\TIC200~3/CCS_CO~1/RUNPRO~3.JS:93)
请访问 org.mozilla.javascript.gen.c1.call(C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2b\TIC200~3/CCS_CO~1/RUNPRO~3.JS)
位于 org.mozilla.javascript.contextFactory.doTopCall(ContextFactory.Java:340)
位于 org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:2758)
请访问 org.mozilla.javascript.gen.c1.call(C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2b\TIC200~3/CCS_CO~1/RUNPRO~3.JS)
位于 org.mozilla.javascript.gen.c1.exec (C:\PROGRA~1\MATLAB\R2024a\toolbox\c2B\TIC200~3/CCS_CO~1/RUNPRO~3.JS)
位于 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript(Main.java:503)
请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425)
请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391)
请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382)
请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179)
位于 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:100)
请访问 org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528)
请访问 org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450)
位于 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec(Main.java:162)
请访问 com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript1美元.run(RunScript.java:89)
原因:com.ti.ccstudio。scripting.environment.ScriptingException:错误重置目标:无法执行操作、目标未连接。
请访问 com.ti.debug.engine.scripting.Target.reset(Target.java:644)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源代码)
请访问 org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145)
... 18更多
###由于错误导致测试中止的构建过程。

有人知道解决方法吗? 仅供参考、我使用微控制器附带的 USB 电缆将板直接连接到 CPU。 是问题(双子座告诉我这肯定是问题)。

谢谢!

Anuj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    您能否请参阅   JTAG 连接调试应用手册中 LaunchPad 开发套件和 controlCARD 的调试步骤中的步骤? 它是否通过 CCS 中的测试连接?

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您回来。  

    我运行了测试、这里是我得到的结果、

    --- [发生错误且此实用程序已中止]--------

    此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

    值为'-233'(0xffffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_BROKed"。

    说明如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、这些位可能已损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标器件的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
    卡在零故障下的通道。

    我完成了调试步骤、但这对我来说没有太大意义。 我现在应该怎么做?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新动态:

    每次我尝试运行时、我都会同时收到这2个错误、

    错误1:

    连接到目标时出错:

    (错误-2131 @ 0x0)

    无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。

    (仿真软件包9.12.0.00150)

    错误2:

    此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。
    值为'-233'(0xffffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_BROKed"。
    说明内容为:JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环
    可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标器件的 JTAG 扫描路径似乎被打断、并出现卡嗒声或卡在零故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表4.1 JTAG 连接调试应用手册中的常见错误代码 介绍了针对错误233和2131的调试步骤。

    您配置了哪种引导模式?

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、所以它通过了 JTAG 连接检查。  

    如何解决错误1135?

    (将该线程标记为错误解决)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试将器件置于等待引导状态?

    只是为了确认、您是否在使用 TI LaunchPad?

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我使用的是 LaunchPad、具体来说就是 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F280039C LaunchPad

    如何将器件置于等待引导模式? 我是这个平台的新手、因此不确定如何实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅 F28003x TRM

    可以通过 LaunchPad 上的 S3配置默认引导模式选择引脚。 设置 GPIO24 = 0和 GPIO32 = 1以将器件配置为等待引导。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的支持。

    我推测器件已锁定、并且我正在尝试在未解锁的情况下对其进行编程。  

    解锁器件解决了我的问题、

    谢谢!

    Anuj.