This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:PLLSYSCLK 的默认值

Guru**** 2597135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488218/launchxl-f28379d-default-value-of-pllsysclk

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

PLLSYSCLK 的默认值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着、如果 PLL 未被锁定/配置、默认情况下 PLLSYSCLK 源自 OSCCLK-INTOSC2 (10MHz)、然后使用默认 SYSCLKDIV 进行/4分频、以使 PLLSYSCLK 为2.5MHz

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。