This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-HV-1PH-DCAC:最小直流输入电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476841/tievm-hv-1ph-dcac-minimum-dc-input-voltage

器件型号:TIEVM-HV-1PH-DCAC

工具与软件:

你好。 我想知道该逆变器参考设计的最小启动电压是多少。 典型电压列为380V、绝对最大电压为400V 我正在尝试确定可用于测试目的的最小 PV 模块串。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jordan

    此设计没有指定最小电压。 我已在最低30V 直流输入电压下运行它。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔