This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:关于 SCI 速度问题。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487395/tms320f28p550sg-about-sci-speed-issue

器件型号:TMS320F28P550SG
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

F28P55x SCI 是否支持至少8Mbps 的通信速率? 最大通信速率计算为150 MHz / 16 = 9.375Mbps、但这是否意味着 F28P55x 可以实现该速率? 此外、我想知道 C2000系列中的哪些其他低成本 MCU 型号支持至少8Mbps 的 SCI 速率。 我正在考虑使用 F29003x/F280015x、其时钟频率为120 MHz。 此模型是否可以实现不低于8Mbps 的 SCI 速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    是的、F28P55x 上可以实现8Mbps 波特率、因为最大速率为9.375Mbps (正如您所说的)。 在每个 C2000器件上、SCI 模块的最大可配置速率是 LSPCLK/16。 因此、F280013x 和 F280015x 的最大速率都是7.5Mbps、无法达到8Mbps。

    回到 F28P55x、尽管可以配置9.375Mbps 的波特率、但请记住、由于 UART 协议是异步的、因此可能会引入一些错误。 产生的错误的一部分是已知的(根据所选的 LSPCLK 和波特率、可在 SysConfig 中检查)、一部分是未知的(由温度、器件老化等环境因素引起)

    此致、

    Delaney