This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:如何在闪存中加载程序

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487403/tms320f28035-how-to-load-the-program-in-flash

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我尝试使用 CCS 和 C2000 Ware F2803x SDK、 发现它与其他工程不同。 它无法配置为活动闪存或活动 RAM。 只能将其配置为活动调试。 如何对其进行配置、以便将程序加载到闪存中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    您需要为项目添加闪存链接器 cmd 文件、并隐藏基于 RAM 的文件。 如果您愿意、可以在闪存生成的配置中执行此操作。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、您能否提供更详细的步骤或任何相关手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、

    闪存链接器命令文件可以在以下位置找到:"${C2000WARE_ROOT}\device_support\f2803x\common\cmd\f28035.cmd"。 将这个文件复制到项目中、然后右键单击 RAM 连接器文件(28035_RAM_lnk.cmd)并选择"Exclude from Build"。 然后、重新编译工程并将其加载到闪存中。

    此致!

    Alex