This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:DAC 输出在引脚上不可见

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488332/tms320f280039c-dac-output-not-visible-on-pin

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

嗨、

我将 F280039C Launchpad 与 Simulink C2000 Blockset 配合使用来对其进行编程。 但是、当我尝试对 DAC 引脚进行编程时、无法在该引脚上看到任何输出。 我将模拟波形馈入 DAC 块(通道 A)、根据手册、该模块应与引脚 ADCINA0相对应。

我在这里遗漏了一步吗?

谢谢!

Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    请使用 TI c2000ware 中提供的示例之一。 您可以在 c2000ware 目录中找到它们:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_0x_00_00\driverlib\f28003x\examples\dac

    此致、

    哈迪