This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659SH-Q1:互补高分辨率 PWM

Guru**** 2600365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659SH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487163/tms320f28p659sh-q1-complementary-high-resolution-pwm

器件型号:TMS320F28P659SH-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

借助  TMS320F28P659SH-Q1在通道 A 和 B 上具有互补 PWM 以及20至50ns 死区的高分辨率 PWM 请求帮助。

当 运行一个4uS 的 PWM 周期时、需要在 A 和 B (高和低 GANS)之间有一个20和50ns 的死区。

您能否确认这是否可行? 不要介意以独立于 A 和 B 的向上/向下计数模式运行、并控制死区、如果这是使其正常工作的唯一方法。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    是的、可以在250kHz 频率下使用死区 HR 实现更精细的延迟

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普拉森:

    谢谢你。 客户已跟进。

    具有死区和互补输出的同相输出? 我可以使它正常工作、但只有 B 不反相。

    我一直在尝试将这个设置3天、但现在仍然无法正常工作。请您指定我应该使用的模式、或者向我指出一些实现这个目的的示例代码。

    73,
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要与死区 HR 互补? 我可以看到我是否可以在你确认后提供一个简单的示例项目。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    你好。

    客户需要以下详细信息:

    "我需要在什么模式下操作。
    您的哪个示例演示了通道 A 和 B 上具有互补 PWM 的高分辨率 PWM?

    到目前为止、我无法使它在任何模式下正常工作。
    我可以使它在补充模式下适用于 A 信道,但不适用于 B 信道。

    我更喜欢使用合规模式和死区如果是可行的,但如果现在我很乐意尝试向上向下模式-并有 A 和 B 作为独立的通道和控制。
    但到目前为止,我没有让这些都能同时适用于 A 和 B 以及 A 和死区的补充。"

    谢谢你。

    73,
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    我已经修改了示例、以使用 DBHR 显示 AHC (EPWM2A/B 上的高电平有效互补)。

    如果需要其他内容、请查看附件项目并尽快告诉我、或者我们可以关闭此查询

    e2e.ti.com/.../hrpwm_5F00_ex1_5F00_duty_5F00_sfo.zip

    谢谢