This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:电感器 L2、AF5667BR

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489271/tidm-bidir-400-12-inductor-l2-af5667br

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12

工具与软件:

您好!

是否有电感器 L2 (器件型号  AF5667BR)的数据表?

我无法找到相关信息、或者无法在原理图中找到足够的线索来指定合适的替代方案。 我知道它是一个匀场电感器、但为什么是四通道电感器? 是否可以轻松断开器件? 全部4个通道的13uH 值是并联的还是单个通道的13uH 值? 例如、 在原理图中使用时、实际电感是13uH 还是3.25uH?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有的有关 L2的所有信息都位于 HwdevPkg 中、我想您已经拥有了 HwdevPkg。 遗憾的是、所有从事此设计的人员均已消失。