This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28021:如何在其他 MCU 上读取数据和写入

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28021, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487370/tms320f28021-how-to-read-data-and-write-on-other-mcu

器件型号:TMS320F28021
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

大家好、我实际上需要从安装在电机控制器板上的 tms320f28021中复制数据、并将该数据写入其他空的 tms320f28021中。

我安装了 xds100v3、并安装了最新版本的 uniflash 和 CCS。

我不知道如何做到这一切。

请逐步指导我  

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zubair:

    在 CCS 中、您可以执行闪存的存储器转储。 在 CCS"View"选项中、从"Memory"选项卡下拉菜单中进行选择。  

     "Format"(格式化)对话框旁边应该有一个箭头用于导出内存、在这里将出现"Export Data"(导出数据)对话框。  

    然后、您应该提供一个文件名、文件格式和地址、用于将存储器范围与以字为单位的长度相关联。  

    准备就绪后、点击 OK 将您的数据保存到您生成的文件中。 然后、您可以通过 CCS/Uniflash 为您拥有的下一个器件加载此数据。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我刚刚连接了 xds100v3并打开 CCS。 在视图选项中、我只需按 MEMORY。 这没有显示任何东西,只是问地址。 没有出现对话框。  

    以及如何先从器件开始? 必须选择哪种器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhair:

    您是否使用最新版本的 CCS?  

    要首先从器件开始、您必须 为您的器件 F28021生成一个 CCXML 文件 并且使用 XDS100v3连接器作为连接类型。 生成该文件后、您可以启动无工程调试以连接到器件。  

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用最新版本的 CCS、并且我有适用于 TMS320F28021的 CCXML 文件。 接下来该怎么办? 我打开 ccxml 文件并测试连接。 它显示成功、当我前往存储器进行读取后、我在该位置写入 main、但会显示没有活动的调试会话。 请提供指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zubair:

    请遵循本指南。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html

    此致!

    Ryan Ma