This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:为什么在变频控制和变相控制中会丢失 PWM 脉冲

Guru**** 2801965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489108/tms320f280039c-q1-why-the-pwm-pulse-will-lost-in-variable-frequency-control-and-variable-phase-control

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

我问我的客户、他们使用 EPWM2作为同步信号的源、EPWM1作为从器件。 此处显示了配置  

e2e.ti.com/.../BspEpwm.c

 它们使用全局负载并将 EPWM1频率保持为 100kHz、占空比为50%、并改变 EPWM1的相位。

他们发现、如果 减少 EPWM1的超前相位、则 EPWM1的第一个脉冲将丢失(ePWM 将发出一个周期高电压)。 它们执行以下测试:

1.把导联相位从91°变为85.887°、EPWM1的输出异常。

2.将导联相位从85.887°更改为91°、EPWM1的输出正常。

您能给我们一些建议如何做下一步以找出原因吗? 您可以帮助检查配置是否正确吗? 他们希望使用全局加载并将 EPWM1同步到 EPWM2。

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Shuqing、

    是否可以共享任何波形以显示上述测试的结果?

    对于测试1和2、ePWM 2的相移是否正确? 完成这些测试时、我能否知道在相位寄存器中设置的 TBPRD 值、设置的相位值以及 CMPA 值?

    此致、

    Marlyn