This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:我不想在 TI 软件旋转变压器解码参考设计中使用 DAC 和 SDFM 模块

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489515/tms320f280039c-i-don-t-find-any-usage-of-dac-and-sdfm-module-in-ti-sofware-resolver-decoding-refernence-design

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TIDM-02014

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

      cosθ Infineon sinθ 时、我用 sinθ 模块通过下图的过程得到 cosθ 和 值、但在 TI 的软件解析器解码参考设计中没有发现 DAC 和 SDFM 模块的使用方法、如 TIDM-02014。似乎我们需要更多的精力来构建软件代码、而不是依靠硬件模块。在 Infineon、我只需要在周期内向 Dattenton 付款、无需任何 SADC 和其他模块的启动 软件进程过多。因此不会给软件运行进程带来太多负担。

     因此、我很好奇 TI 为什么在没有使用 DAC 和 SDFM 模块的情况下使用"分立式  旋转变压器前端"解决方案、这与 Infineon 中的 DSADC 模块类似。我也看到"Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)是一种四通道数字滤波器、专为电机控制应用中的电流测量和旋转变压器位置解码而设计。"

      为什么 TI 软件旋转变压器解码 不使用 DAC 和 SDFM 模块?