This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:使用 CCS 实现自动化

Guru**** 2675825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488272/ccstudio3-automation-using-ccs

器件型号:CCSTUDIO3

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在项目上、通过 GitHub 在 TI 电路板上触发单元测试/集成测试。 我需要自动从 CCS 生成、加载、执行和生成日志。 我使用 Python 作为脚本语言。

我需要知道以下详细信息-

软件示例

1.如何 使用 Python for CCS 自动生成、执行测试和捕获日志。  

2.如果文件夹中有多个测试、则应生成所有测试、并且这些测试需要按顺序执行。

3.我们可以在 CCS V20上启用仿真器吗?

谢谢!

Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shriya、您好!

    Unknown 说:
    1. 如何 使用适用于 CCS 的 Python 自动进行构建、执行测试和捕获日志。  [报价]

    CCS 20支持两个脚本接口:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#which-scripting-solution-legacy-or-new-should-i-use

    虽然我们倾向于用户使用较新的 CCS 脚本编写接口、但不支持 python。 较旧的 DSS 接口确实通过 Jython 支持 python。 因此对于您的案例、我建议使用 DSS。

    Unknown 说:
    2. 如果文件夹中有多个测试、则应为所有测试生成构建、并且这些测试需要按顺序执行。[/QUOT]

    这是您可以在您的环境中设置和控制的内容。

    Unknown 说:
    3. 我们是否可以在 CCS V20上启用仿真器?[/QUOT]

    CCS 中没有仿真器。

    谢谢

    Ki

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的意见。 我想探讨这两种方法。

    我还想通过参阅本文档来了解 CCS 脚本接口。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-scripting.html

    1. CCS 界面是否有助于构建和捕获日志? 则会有所帮助。  如果您有更多与此相关的示例、请与我分享。

      它可以从 Linux 终端触发?

    2.同时将 ME 指针分享到 DSS 命令界面。

    3.对于使用 Jython 的 DSS、我们可以从 Linux 终端触发脚本吗? 这有助于实现自动化。  因为我是 CCS 的新手,只是澄清我的怀疑。

    谢谢!

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. CCS 界面是否有助于构建和捕获日志? 则会有所帮助。  如果您有更多与此相关的示例、请与我分享。

    CCS 脚本编写缺少 DSS 的完整日志记录功能。

      它可以从 Linux 终端触发?

    Linux 支持 CCS 脚本编写

    2. 另请将我指针共享到 DSS 命令接口。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_dss_handbook.html

    3. 对于使用 Jython 的 DSS、我们可以通过 Linux 终端
    触发脚本

    有一个适用于 Linux 的 Jython 实现。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 提供的信息、

    我将尝试这些方法。

    谢谢!

    Shriya