This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:工作温度范围

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486568/sm320f28335-ht-operating-temperature-range

器件型号:SM320F28335-HT

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

SM320F28335PTPS 具有150C 的额定温度。 是否可以将其温度范围提升至200C、频率为4MHz 并持续50小时?

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的主题专家不在岗2天、请期待延迟回复

    此致、

    Subham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subham、

    如果不能、我的电路板只能安装尺寸小于26毫米 x 26毫米的器件。您有更小的 MCU 吗? 也可以使用稍低的额定温度185C - 210C、因为电路板只能在220C 下短时间暴露。

    此致、

    TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、我们拥有的可达到此温度的超小型器件是 https://www.ti.com/product/SM320F2812-HT 正好适合您的尺寸限制。

    快速搜索我们的所有 MCU、我找不到另一个额定温度范围的封装器件。

    此致!

    Matthew