This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:工作温度

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486394/sm320f28335-ht-operating-temperature

器件型号:SM320F28335-HT

工具与软件:

PTP 封装的额定温度为150C、如果工作频率从最大150MHz 降低到8MHz、PTP 器件是否也可以像 GB 封装那样运行到200C?

谢谢

-Arif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们关于这一主题的专家目前不在办公室。 请在下周结束时收到回复。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arif

    无论何种封装、用于此器件型号的芯片都是相同的;但鉴于 GB 是陶瓷封装(热导率低得多)、而 PTP 中的塑料封装是我不确定的。   

    以较慢的速度运行器件有助于解决功耗/热方程方面的问题、即确保 PTP 内的芯片结温为 GB 内芯片在类似情况下的温度~μ V。  

    我只是不知道用于 PTP 的塑料化合物是否会保持在 DS 中提到的150°C 以上、因为我们将这个温度限制在150°C、我会怀疑封装本身、与裸片的热性能相比、首先会失败。

    我不建议在 DS 限制之外运行 PTP、也不建议在这些限制之外运行任何有关器件或封装行为方式的数据。

    此致!

    Matthew