This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-QE:V62/09624-01YE - 176引脚 EP、边角堆叠

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1485588/sm320f28335-ep-v62-09624-01ye---176-pin-qfp-corner-staking

器件型号:SM320F28335-SM320F28335 EP

工具与软件:

您好!

我正在寻找一些有关 V62/09624-01YE QFP 转角引脚的见解。 TI 是否建议该组件达到临界阻抗? 是否存在 CTE 失配问题? 您是否 对此主题进行过研究(白皮书)?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们关于这一主题的专家目前不在办公室。 请在下周结束时收到回复。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我不知道此封装是否需要角撑板、至少在我与其他客户的互动中、这还没有出现。  这里是一份关于我们的电源板封装的应用手册、如果您需要更多信息、我会向封装团队的一些同事介绍此主题。  请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/an/slma002h/slma002h.pdf

    此致!

    Matthew