This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:存储器开机自检(MPOST)配置/时序

Guru**** 2596425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1485540/launchxl-f28p55x-memory-power-on-self-test-mpost-configuration-timing

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C

工具与软件:

大家好!

我需要您的帮助与 M-POST 功能。

启用 M-POST 后(通过配置 Z1-OTP-BOOT-GPREG2寄存器)

SPRACI7A 文档提到、根据器件配置、 测试 将需要大约50,000,000个 INTOSC2 (10MHz 和 TMS320F280049C)周期来完成测试

但此处我们有以150Mhz 运行它的选项



它会对引导时间产生什么影响?

 PLL 的50,000,000 INTOSC2是否也相同?

TRM 中没有提到 MPOST 测试持续时间。

TMS320F28P55x

谢谢!
Dikshith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们关于这一主题的专家目前不在办公室。 请在下周结束时收到回复。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28004x 器件在 MPOST 执行期间不能启用 PLL、因此50,000,000个 MPOST 周期始终以 INTOSC2时钟速率发生。  如您所述、对于 F28P55x、我们可以选择开启 PLL、因此您可假设在选择的任何时钟速率(150MHz 或75MHz)下进行50,000,000个周期、以及与该频率相关的时间:

    150MHz = 6.67ns * 50000000 = ~333ns

    75MHz = 13.33ns * 50000000 =~667ns

    此致!
    Matthew