This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ECAP -软件强制事件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490323/tms320f280039c-ecap---software-forced-event

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我有一个客户方面的问题。  

我的客户使用 ECAP 来获得 PWM 输出。 他们希望 通过  如下所示的 ePWM 模块获得与 OTSFA 和 ACTSFA 相似的功能。 我在 ECAP 模式下找不到类似的寄存器、想再次与您核实。 希望得到您的支持。 谢谢!

BR、

丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="533611" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490323/tms320f280039c-ecap---software-forced-event "]

    我的客户使用 ECAP 来获得 PWM 输出。 他们希望 通过  如下所示的 ePWM 模块获得与 OTSFA 和 ACTSFA 相似的功能。 我在 ECAP 模式下找不到类似的寄存器、想再次与您核实。 希望得到您的支持。 谢谢!

    [报价]

    遗憾的是、使用 eCAP 无法获得 OTSFA 和 ACTSFA 的类似功能。 eCAP 只能执行非常基本的 PWM 设置。

    此致!

    Ryan Ma