This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:TPS62420DRCR 3.3V 和1.2V 使能引脚

Guru**** 2768155 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489699/tmdscncd28388d-tps62420drcr-3-3v-and-1-2v-enable-pins

器件型号:TMDSCNCD28388D

工具与软件:

您好!

我目前 使用上述 TPS62420DRCR 降压转换器为 F28384DPTPS 供电、该转换器用于 TMDSCNCD28388D 评估板的参考设计文件。 由于电源时序要求规定必须在1.2V 之前为3.3V 供电、因此在 EN2上使用 R81和 C48来确保此电压。 我想知道使能2上是否存在不确定状态的风险 、以及 EN2上是否需要施密特触发。


  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Euan、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    我认为这种设计是可以的、在正常情况下没有 EN2状态不确定的风险。 我能想到的唯一风险是在5V 电源下进行快速断电周期。 如果断电持续时间短于电容器 C48的放电时间、则在3.3V 转换器之前将启用1.2V。 此时、施密特触发不会有任何帮助。 相反、需要确保5V 电源的缓慢关断(慢于 C48的放电速度)。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Euan,

    另一种(可能更好)的替代方法是使用 TPS62442 器件、该器件对每个输出都具有一个 PG 引脚(电源正常状态)。 则可以使用 PG1信号启用 EN2。 此方法用于 TMDSCNCD28P65X 控制卡评估模块 参考设计 原理图

    此致、

    Andreas。