This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 Simulink 通过示波器块从 LAUNCHXL F28P65X 写入 SD 卡、将无法激活 SPI A

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489759/tms320f28379d-writing-to-sd-card-from-launchxl-f28p65x-using-simulink-via-scope-blocks-fails-to-activate-spi-a

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我正在尝试将一些数据从 LAUNCHXL-F28P65记录到 SD 卡(https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/entwicklerboards_-_breakout-board_fuer_microsd-karten-266045)中。 我在下面两个示例后通过 Simulink 对微控制器进行编程:

https://de.mathworks.com/help/ti-c2000/ug/prerequisite.html

https://de.mathworks.com/help/ti-c2000/ug/mat-file-sd-card-logging.html

但是、运行该程序后、SD 卡仍为空。

作为硬件设置、我按照 https://www.ti.com/lit/ml/spaz022/spaz022.pdf?GPIO=1742373262159&ref_url=https%253A%252F%spi 252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLAUNCHXL-F28P65X 连接了引脚、以便使用 ts A 作为连接。

我配置了尝试运行这个 Simulink 示例、并检查了硬件参数设置三次(https://de.mathworks.com/help/ti-c2000/ug/mat-file-sd-card-logging.html)。

除了我使用逻辑分析仪进行了测试外、这些引脚在运行程序时仅显示空闲线。 当使用 C2000库的"SPI 发送"块时、我接收到"PICO / MOSI"行上的"正确"时钟和值。 但是、这无法写入 SD 卡。

为什么使用"Scope"、"Outport"或"To Workspace"块的日志记录无法正常运行? 我可以改变什么?

提前感谢您的帮助!

谢谢、

Isabella