This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:无法在 C2000Ware 中下载 TI Wave

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488623/c2000ware-unable-to-download-ti-wave-in-c2000ware

器件型号:C2000WARE

工具与软件:

我目前使用 TI LaunchPad F28379D、需要使用 TI Wave 来进行电机控制分析。 但是、由于"访问被拒绝"错误、我无法下载它、即使我已使用.edu 电子邮件地址注册并登录。 感谢您支持解决此问题。 是否有其他方法可以通过 C2000Ware 或 Code Composer Studio 访问 TI Wave?  我需要使用版本4.00.300的 C2000wave、以便在 Matlab 2023b 中使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen:

    您能否提供用于申请此工具访问权限的链接?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点击此链接可在 Matlab 中访问: C2000WARE 软件开发套件(SDK)| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen:

    我看到了 C2000Ware 链接、但您指的是什么 TI Wave 软件? 您是否可以在 C2000Ware SDK 中发布到达 TI Wave 软件所需的目录? 对于电机控制、使用 C2000WARE MotorControl SDK 访问我们所有的电机控制参考设计更有利

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在努力 BLDC 电机控制 消息流 FOC/SVM 提供中断 TI C2000 (F28379D) LaunchPad 或者会与 MATLAB/Simulink . Is TI Wave 所需的所有信息? 也需要 C2000Ware MotorControl SDK 中提供 是否提供与 Simulink 兼容的示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen:

    这个 TI Wave 是内置在 Simulink 中的软件? 如果是这样、最好直接联系 MATLAB 和 MathWorks 以获得有关此问题的支持、因为它们直接为我们的 C2000器件维护 Simulink 环境。  

    我们为电机控制解决方案发布了一些 Simulink 模型、但这些模型主要针对我们的新款器件(如 F280013x 系列)

    此致、

    Peter