This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:NPU

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487794/launchxl-f28p55x-npu

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X

工具与软件:

我想使用 F28P55X 的内置 NPU 来执行简单的数学运算(例如矩阵乘法)。 是否可以通过库函数直接调用 NPU 来加速计算、而不是进行模型训练? 如果可能、我如何调用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在寻找合适的人来回答您的问题。 我们将很快作出回应。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否  目前我们不支持直接 NPU 编程。  -yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 事实上、在电机控制过程中、我们在编写程序时通常使用大量的 for 循环。 CPU 通常需要大量时间来运行这些循环。 那么、我想问一下、我们是否可以利用 NPU 强大的计算功能、显著减少循环执行这些任务所花费的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  不幸的是、NPU 不是通用计算内核。  它更适合通过乘法和累加来运行定点神经网络层。  如果您要运行神经网络推理工作负载、请访问 NNC 编译器用户指南: https://software-dl.ti.com/mctools/nnc/mcu/users_guide/ 我们面向客户的顶级用户界面是 EdgeAI Studio MCU: https://www.ti.com/tool/EDGE-AI-STUDIO 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。所以你的观点是,我们不能使用 NPU 来实现上述想法,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好。  您不能使用 NPU 进行您提到的计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!