This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:当使用16位 SDRAM 进行选择时、SysConfig 缺少 EMIF 引脚信号 D16-D31

Guru**** 2938620 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487320/tms320f28p650dk-missing-emif-pin-signals-d16-d31-for-sysconfig-when-selected-with-a-16-bit-sdram

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:  

我想重新回到该主题。

SysConfig:SysConfig 提示我在指定使用16位 SDRAM 时缺少 EMIF 引脚信号 D16-D31 - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

从该线程看来、权变措施应该使用"Custom" pinmux?  

这是 SysConfig 问题还是我们设置不正确?

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    可以获得您的反馈吗?  

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    这是 F28上的 syscfg pinmux 工具错误、但该问题已在 F29 syscfg pinmux 工具上修复。

    我们将计划由 SDTO 团队对其进行修复。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anand!  

    此致、

    Eric Chen