This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:F28P650DK7 169PIN&使用热风枪时 F28P650SH7 169PIN 在70℃ 处复位。 DK9 169引脚不能在70℃ 处重置#39。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488951/tms320f28p650dk-f28p650dk7-169pin-f28p650sh7-169pin-reset-at-70-when-use-heat-gun-dk9-169pin-don-t-reset-at-70

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

大家好、团队成员:

有三种电路板版本、使用不同的 F28p65、具有以下现象:

使用热风枪时 F28P650DK7 169PIN 和 F28P650SH7 169PIN 在70℃ 处复位。  DK9 169PIN 在70℃ 时不会复位。

复位时、3.3V 和1.2V 是右电压、可以在 XRSn 上查看复位。 无法 读取 RESC、而且很难进行 ABA 测试?

在这个问题上、您有什么建议吗?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    SH7和 DK9是否运行不同的应用程序代码?  DK9电路板是否同时使用 CPU 并通过 CPU2锁步、CLA 和 EtherCAT 运行?  所有电路板是否都以相同的频率运行?

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    相同的应用代码。 我让软件工程师帮助阅读 RESC。 您有任何其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    读取 RESC 寄存器会是最好的。  客户是否在连接到 JTAG 时遇到阻止读取 RESC 的问题?  您是否可以请求客户在代码首先在较低温度下运行时持续监控电源轨(3.3V/1.2V)、XRSN 和 X1引脚、然后逐渐将温度提高到70℃、以查看电源线或时钟是否存在干扰?

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    谢谢、这个问题已经解决。 在应用程序中是软件复位、是客户代码中的错误。  

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴认识 Zane。  感谢您的反馈。

    此致、

    Joseph