This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:用于发电机源的 Vienna 整流器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490928/tidm-1000-vienna-rectifier-for-generator-source

器件型号:TIDM-1000

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将 TIDM-1000参考用于我的项目、该项目使用发电机电源

我将开关 频率保持在200kHz。 在100kHz 下运行的控制 ISR。

 

情况1:当我以128Hz 的输入频率施加200Vl-l 的输入电压时、我能够升压400VDC、当我将直流母线电压增加到>400时、我无法升压。

案例2:当 我施加输入电压300Vl-l、输入频率为180Hz 时、我不能升压到任何电压、我尝试了以下电压:500VDC、550,600,650.to  

在这种情况下、是否有任何要配置的参数?