This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:DAC 未正确配置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486093/tms320f2800137-dac-not-configuring-properly

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我将使用以下代码设置 DAC 值:

功能 500  的说明  观察窗口中的 DAC 变量 .

这种行为的原因可能是什么?

我已经启用了 DAC 输出:

还启用 CMPSS:

请尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我完成此过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalidas:

    请检查 SysConfig 中的"Analog Reference"选项卡、并确保使用3.3V。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了内部和外部基准

    使用内部基准时、无法选择3.3V (只有1.6V 和2.5V 可用)

    我选择了外部基准、我尝试了同样的问题

    注意:我正在使用 LaunchPad 进行练习

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以帮助我解决这个问题吗? 我已经很久没见过这么多人了。